结果:找到"晶振 晶振元件",相关内容901条
  • 晶振工作原理分享
  • 晶振,也称振荡器。英文名是oscillator,一般有四个引脚和方向。它有电源、质量和时钟输出引脚,里面有晶体和振荡电路。不需要输入信号号源,可以直接产生频率,出厂时已校准频率。特点:使用方便,频率稳定,电磁辐射低。晶振简称晶振。通常是由应时晶体元件、集成电路、电阻电容和外壳组成的有源功能元件。打开时,它可以输出一个稳定的频率信号号。晶振工作原理分享工作原理晶振的核心是应时水晶。这种晶体有一个非常重要的特性。如果给它施加交流电压,它就会产生机械振荡。相反,如果对其施加机械振动,就会产生交变电压。这种特性被称为机电效应。一般情况下,应时晶体机械振动的振幅和交变电压的振幅都很小,但当外加交变电压...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 荡器 频率 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-25 10:21:00
  • 最简单的测试晶振是否起振的方法
  • 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
  • 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
  • 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
  • 晶振有哪“三度”?
  •  了解晶振的人都知道晶振是晶体振荡器的简称,那么,你可知道晶振有哪“三度”?一、晶振的稳固度  通常人们说的稳固度指的是温度稳固度,因为温度稳固度是权衡晶振短期稳固性的+主要的指标。  晶振的频率稳固度,频率稳固度发信机的每个波道都有一个标称的射频工作频率,用f0示意。工作频率的稳固度取决于发信本振源的频率稳固度。  微波通讯对频率稳固度的要求取决于所采取的通讯制式以及对通讯质量的要求。发信机的工作频率的稳固度取决于发信本振源的频率稳固度。数字微波通讯体系多采取PSK调制方法,若发信机工作频率不稳,有漂移,将使解调的有效信号幅度下降,误码率增长。一般频率稳固度可以取1×10-5~2×10-5...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-15 11:44:00
  • 掌握贴片晶振的六点选用原则,选型不迷路!
  • 电子工程师在晶振选型时是不是也会陷入迷茫,不知道选用的晶振能否适用于产品的适用。我们都知道,晶振的作用就是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用贴片晶振应遵循以下6点原则。1、表面观看。看贴片晶振外壳标记文字是否清晰规范、是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡,如果从外表上发现了晶振出现瑕疵,就不应该使用。2、选择型号。选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。3、选择谐...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片 选型 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-11 14:52:00
  • 科普!最全的石英晶振发展史
  • 晶振作为电子产品的重要组成部分想必大部分人对晶振了解不多那么,石英晶振的发展历史有多长?一起来看看石英晶振的发展里程碑时间线⬇#01启蒙期:技术启蒙初级产品出现1880年,居里兄弟研究石英水晶片时,发现在晶片上施加机械应力时,就会产生电荷的偏移,提出压电效应这个概念。压电效应1918年,朗之万研究了使用从石英晶体切割的板来开发用于探测潜艇的早期声纳系统。在这项工作中,朗之万使用X切割石英板来生成并检测水中的声波。1921年,卫斯理大学的凯蒂教授为石英晶体振荡器申请了专利。对于这项专利,他使用石英晶体谐振器来控制振荡器的频率,他还描述了使用石英条和板作为频率标准和滤波器。人们普遍认为,凯蒂是第...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 石英 发展 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-26 09:28:00
  • 石英晶振没有信号输出怎么办?6招教你如何解决!
  • 石英晶振,作为电子产品中必不可少的电子元件,日常使用过程中遇到石英晶振没有信号输出却不知从何下手解决?小扬整理相关资料给大家分享如何解决晶振没有信号输出的问题。步骤1请使用示波器或频率计测量石英晶振的两个端子输出的信号。如果没有信号输出,请按照步骤1至步骤4执行检查。如果晶体输出端(Xout)有信号输出,但输入端(Xin)没有信号输出,请按照步骤5到步骤6检査石英晶振。步骤2请卸下石英晶振并测试其频率和负载电容,以确定它们是否会使用专业测试机器振动并符合您的规格。也可以将其发送给供应商,让他们进行测试。步骤3如果发生以下任何一种情况,石英晶振不会振动,其负载电容不符合您的规格,或者当前频率与...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 信号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:25:00
  • 晶振停振竟然受这些原因引起!
  • 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
  • 码住!晶振在电路中的符号
  • Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 电路 符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
  • 扬兴全新推出升级款有源晶振YSO110TR/YSO120TK/YSO130HR
  • 扬兴计划在2020年第三季度前逐步淘汰旧系列产品,正式使用升级款有源晶振接替旧系列有源晶振,新款有源晶振分别是YSO110TR、YSO130HR、YSO120TK,同时,建议客户在现有电路设计中使用新系列有源晶振。1、YSO110TR是YSO211SR、YSO221SR、YSO321SR、YSO531SR、YSO751SR的升级款贴片有源晶振,集于2016/2520/3225/5032/7050五种封装尺寸,简化各类型号之间的选型烦恼,提供全方位的产品需求,为客户提供更好的产品体验。了解频率范围:1MHz~50MHz工作温度:-40℃~+85℃标称频率:±10ppm±20ppm工作电压:1....
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 有源 电子 YSO110TR YSO120TK YSO130HR 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-07-29 15:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: